Réorganisation des éléments dans des programmes de diagramme de bloc de fonctions
Dans l’éditeur de programmation Diagramme de bloc fonctionnel (Function Block Diagram, FBD), déplacez des éléments pour modifier l’ordre d’exécution.
Pour réorganiser des éléments dans des programmes FBD
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Faites glisser un élément individuel vers le nouvel emplacement. Les connexions seront réorganisées lorsque vous relâcherez la souris.
- Utilisez la toucheCTRLouMaj, ou faites glisser le curseur pour sélectionner plusieurs éléments, puis faites glisser les éléments sélectionnés ou la zone de sélection vers le nouvel emplacement. Les connexions seront réorganisées lorsque vous relâcherez la souris.
Fournir une réponse