Environnement de développement d’un programme de diagramme de bloc de fonctions
Le diagramme suivant représente l’éditeur de programmation pour un programme de diagramme de bloc de fonctions (Function Block Diagram, FBD) où vous développez des programmes unitaires (Program Organizational Unit, POU) FBD.
Utilisez la
Boîte à outils
FBD ou les raccourcis clavier FBD pour ajouter des éléments à un POU FBD.Environnement de développement du programme FBD

Élément | Description |
|---|---|
![]() | Ouvre la grille des variables locales pour afficher les variables utilisées par le programme actuel. |
![]() | Affiche ou masque les lignes de la grille. Il se réinitialise lorsque l'onglet est fermé et n’affecte pas les autres onglets. |
![]() | Effectue un zoom avant dans l’éditeur. Il se réinitialise lorsque l'onglet est fermé et n’affecte pas les autres onglets. |
![]() | Effectue un zoom arrière dans l’éditeur. Il se réinitialise lorsque l'onglet est fermé et n’affecte pas les autres onglets. |
![]() | Réinitialise le zoom de l’éditeur à 100 %. |
![]() | Constitue la partie principale de l’éditeur FBD. Dans cette zone, vous pouvez modifier la logique à l’aide des éléments d’instruction graphiques. |
![]() | Ajoute des instructions et des éléments à l’éditeur. |
Fournir une réponse