Boîte à outils de diagrammes de bloc de fonctions

Utilisez la
Boîte à outils
du diagramme de bloc de fonctions (FBD) pour ajouter des éléments de programme au programme FBD.
La
Boîte à outils
est affichée par défaut. Si elle est masquée, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Dans la barre de volets, sélectionnez Afficher/Masquer la boîte à outils.
  • À partir du menu
    Affichage
    , sélectionnez
    Boîte à outils
    .
Boîte à outils FBD
Boîte à outils FBD
Boîte à outils de diagrammes de bloc de fonctions
Élément
Description
callout1
Crée une référence à une variable d’entrée.
callout2
Contient le nom d’élément saisi pour une recherche rapide.
À mesure de votre saisie, les éléments qui contiennent le texte de recherche apparaissent dans la
Boîte à outils
.
callout3
Crée une référence à une variable de sortie.
callout4
Crée une référence à une variable d’entrée ou de sortie.
callout5
Contient la description saisie pour le programme FBD. Les descriptions sont du texte libre utilisées uniquement à des fins de documentation et ne sont pas traitées par le programme.
callout_orange1
Affiche les catégories des éléments de programme. Sélectionner une catégorie filtre les éléments de programme affichés.
callout_orange2
Affiche les éléments de programme de la catégorie sélectionnée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal