Éléments de diagramme de bloc de fonctions
Les éléments d’un diagramme de bloc de fonctions (Function Block Diagram, FBD) sont les composants utilisés pour assembler un programme FBD. Tous les éléments répertoriés dans le tableau suivant peuvent être ajoutés à un programme FBD dans
FactoryTalk Design Workbench
.Élément | Description |
|---|---|
Eléments qui stockent et traitent les informations. | |
Instructions comme des opérateurs, des fonctions et des blocs de fonctions (y compris les blocs de fonctions définis par l'utilisateur). | |
Point de connexion de la variable d’entrée utilisée par le bloc de fonctions pour effectuer ses opérations. | |
Point de connexion de la variable de sortie utilisée par le bloc de fonctions pour effectuer ses opérations. | |
Point de connexion de la variable d’entrée ou de sortie utilisée par le bloc de fonctions pour effectuer ses opérations. | |
Texte en format libre qui peut être inséré n’importe où dans le programme FBD. |
Fournir une réponse