Ajouter une description

Les descriptions sont du texte en format libre qui peut être inséré n’importe où dans le programme de diagramme de bloc de fonctions (Function Block Diagram, FBD). Les descriptions sont utilisées uniquement à des fins de documentation et ne sont pas traitées par le programme.
Pour ajouter une description
  1. Dans la
    Boîte à outils
    , faites glisser le bouton Ajouter une description vers l’éditeur.
  2. Dans la zone de texte, saisissez la description.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal