Ajouter un bloc d’instruction
Lorsque vous créez un programme de diagramme de bloc de fonctions (Function Block Diagram, FBD), un bloc d’instruction est utilisé dans l’éditeur de programmation FBD.
Un élément fonctionnel dans un programme FBD peut être un bloc d’instruction, une fonction, un bloc de fonctions défini par l’utilisateur ou un opérateur.
Exemple de bloc d’instruction FBD

Pour ajouter un bloc d’instruction
- Dans laBoîte à outils, dansRechercher, saisissez le nom du bloc d’instruction.
- Faites glisser le bloc d’instruction vers l’éditeur.
- Ajouter une variable, une référence d’entrée ou une référence de sortie vers le bloc d'instruction.
Fournir une réponse