Ordre d’exécution des programmes de diagramme de bloc de fonctions

Pendant l’exécution d’un programme, un bloc d’instruction est n’importe quel élément du diagramme, un réseau est un groupe de blocs d’instruction liés ensemble, et la position d’un bloc d’instruction est située dans le coin supérieur gauche.
Les règles suivantes s'appliquent à l'ordre d'exécution d'un programme de FBD :
  • Les réseaux sont exécutés de gauche à droite et de haut en bas.
  • Toutes les entrées doivent être résolues avant d'exécuter le bloc d'instructions. Lorsque les entrées de deux ou plusieurs blocs d'instructions sont résolues en même temps, la décision de l'exécution est fonction de la position du bloc d'instructions (de gauche à droite et de haut en bas) ;
  • Les sorties d'un bloc d'instructions sont exécutées de manière récursive, de gauche à droite et de haut en bas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal