Format principal d’un diagramme de bloc de fonctions
Un diagramme de bloc de fonctions (Function Block Diagram, FBD) comprend des blocs d’instructions avec des variables d’entrée et de sortie.
Les sorties des blocs d’instructions sont connectées aux entrées d’autres blocs d’instructions à l’aide de lignes de connexion.
Dans
FactoryTalk Design Workbench
, un bloc d’instruction fait référence aux types d’instruction suivants :- Opérateur
- Fonction
- Bloc de fonctions
- Bloc de fonctions défini par l’utilisateur
Exemple de FBD

Fournir une réponse