Ajout d’un délai et de deux bobines à la première ligne de schéma à relais
Suivez ces étapes pour ajouter un délai de cinq secondes et deux éléments bobines afin de désactiver les feux de circulation verts est-ouest et activer les feux jaunes est-ouest.
Conditions préalables
Pour ajouter un délai et de deux bobines à la première ligne de schéma à relais
- Dans laBoîte à outils, localisez et faites glisserTONvers le côté droit des XICN_CAR_SENSORetS_CAR_SENSOR.
- Ouvrir le sélecteur de variables à partir de l’éditeur de programmation, sélectionnezTON_1, puisSélectionner.
- Dans la zone située à côté dePT, entrezT#5spour une constante de temps de 5 secondes, puis sélectionnezEntrée.
- Dans le voletPropriétés, vérifiez que le bouton basculeEN/ENOpour TON est désactivé.La ligne de programme est similaire à l’image suivante :

- Créez un OTU et un OTL en parallèle afin de désactiver le feu de circulation est-ouest vert et d’activer le feu est-ouest jaune.
- Dans laBoîte à outils, faites glisserOTUvers la droite du TON, puis affectez la variableEW_GREEN_LIGHTSà l’OTU.
- Dans laBoîte à outils, faites glisser
vers la gauche de l’OTU pour ajouter une branche. - Faites glisser le rail droit de la branche vers le côté droit de l’OTU pour l’inclure dans la branche.

- Dans laBoîte à outils, faites glisser l’OTL vers la branche inférieure, puis affectez la variableEW_YELLOW_LIGHTSà l’OTL.
La ligne de programme est similaire à l’image suivante :

Fournir une réponse