Téléchargement du projet vers le contrôleur

Suivez les étapes pour télécharger le projet Feu de circulation sur le contrôleur
Micro870
L70E, redéfinir le contrôleur en mode
Exécution à distance
et vérifier que le contrôleur est en cours d’exécution.
Pour télécharger le projet sur le contrôleur
  1. Vérifiez que l’interrupteur à clé du contrôleur
    Micro870
    L70E est en position centrale (en mode
    Programme à distance
    ).
  2. (Facultatif) Assemblez le projet en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans la barre de menu, sélectionnez
      Appareil
      Assembler
      .
    • Cliquez avec le bouton droit sur le contrôleur, puis sélectionnez
      Assembler
      .
  3. Utilisez le volet
    Sortie
    pour vérifier que l’assemblage s’est déroulé correctement. Corrigez les erreurs dans le programme avant de le charger.
  4. Téléchargez le projet en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans la barre de menu, sélectionnez le bouton Ouvrir le centre en ligne. Dans le
      Centre en ligne
      , sélectionnez la case en regard du contrôleur, puis sélectionnez
      Télécharger
      .
    • Dans l’
      Organisateur de projets
      , cliquez avec le bouton droit sur le contrôleur, puis sélectionnez
      Télécharger
      .
  5. Vérifiez si le projet Feu de circulation s’exécute dans le contrôleur en procédant comme suit :
    • Visualisez le feu en cours sur le contrôleur, qui devrait être vert sans feux rouges.
    • Si vous ouvrez le volet
      Connexion
      , le
      mode du contrôleur
      doit être
      Exécution
      ou
      Exécution à distance
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal