Sécurisation du contrôleur avec un mot de passe
Créez un mot de passe pour le contrôleur
Micro800
afin d'empêcher tout accès non autorisé à la configuration et à la programmation dans le contrôleur.Lorsque le contrôleur est configuré avec un mot de passe, vous devez saisir le mot de passe avant d’effectuer les opérations suivantes :
- Connectez-vous au contrôleur.
- Modifier le mot de passe du contrôleur.
- Effacer le mot de passe du contrôleur.
IMPORTANT:
Il n'est pas possible de récupérer, de modifier ou d'effacer le mot de passe du contrôleur si vous avez oublié ou perdu le mot de passe existant.
- Si un défaut de contrôleur survient pendant la configuration de la protection par mot de passe, redémarrez le contrôleurMicro800, puis répétez les opérations pour vous assurer que le changement de configuration s'effectue avec succès.
- Les révisions 10.0 et ultérieures du micrologiciel du contrôleur ne prennent pas en charge l’effacement des mots de passe.
Conditions préalables
- Connectez-vous au contrôleurMicro800en modeProgramme.
Pour sécuriser le contrôleur avec un mot de passe
- OuvrezModifier le mot de passe de <controller-name>en effectuant l’une des opérations suivantes :
- Dans le voletConnexion, sélectionnezSécuriser, puisDéfinir le mot de passe.
- Dans l'Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contrôleur, puis sélectionnez .
- Dans l’Organisateur de projets, sélectionnez le contrôleur, puis, dans la barre de menu, sélectionnez .
- DansModifier le mot de passe de <project-name>, saisissez un mot de passe. Les mots de passe doivent comporter entre 8 et 64 caractères, ce qui peut inclure des lettres, des chiffres, des espaces et tout autre symbole du clavier.
- DansConfirmation, resaisissez le mot de passe.
- (Facultatif) Pour afficher le mot de passe, sélectionnez
. - SélectionnezOK.
Fournir une réponse