Ajout de lignes supplémentaires et modification des affectations des variables

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter les lignes 2 et 3 du programme en copiant les lignes 0 et 1, pour modifier les affectations de variables, puis pour assembler l’UDFB Traffic_Light.
Une icône d’erreur icône d’erreur en regard d’un nom de variable indique :
  • Un nom de variable doit être attribué.
  • Une valeur constante doit être saisie.
  • Discordance de type de données.
Pour ajouter des lignes supplémentaires et modifier les affectations des variables
  1. Dupliquez les lignes 0 et 1 du programme de la manière suivante :
    1. Sélectionnez la première ligne de programme.
    2. Sélectionnez la deuxième ligne tout en appuyant sur la touche
      Ctrl
      .
    3. Cliquez avec le bouton droit sur une ligne de programme, puis sélectionnez
      Copier
      .
    4. Cliquez avec le bouton droit sur la ligne 1, puis sélectionnez
      Coller
      .
    Vous pouvez également utiliser la touche de raccourci pour copier et coller des lignes de programme.
  2. Dans la ligne 2 du programme, affectez la variable
    TON_3
    au TON.
  3. Dans la ligne 3 du programme, affectez la variable
    TON_4
    au TON.
  4. Dans les lignes 2 et 3 du programme, procédez comme suit :
    1. Remplacez chaque variable EW par la variable NS.
    2. Remplacez chaque variable NS par la variable EW.
    3. (facultatif) Entrez des commentaires de ligne.
    4. Vérifiez que les lignes 2 et 3 du programme ressemblent à l’exemple suivant :
      Projet Feu de circulation - Lignes 3 et 4 du programme
  5. Ajoutez la ligne 4 du programme à la fin.
    La logique est la suivante :
    Lors du téléchargement initial du programme vers le contrôleur et de sa première exécution, aucun feu de circulation n'est activé. La dernière ligne de programme vérifie la condition (tous les feux de circulation sont désactivés) et active le feu rouge des feux de circulation Nord/Sud et le feu vert des feux de circulation Est/Ouest.
  6. (Facultatif) Double-cliquez sur la ligne 4, sélectionnez
    Ajouter un commentaire de ligne de programme
    , puis saisissez :
    To initialize the program after the initial download, if all the lights are turned off, turn on the North-South red lights and the East-West green lights.
  7. Ajoutez les éléments de schéma à relais suivants à la ligne 4 du programme dans l’ordre indiqué de gauche à droite. Utilisez la
    Boîte à outils
    pour ajouter des éléments Contact normalement fermé comme indiqué dans le tableau suivant :
    Éléments de schéma à relais sur la ligne 4
    Élément LD
    Position
    Nom
    XIO
    1 (le plus à gauche)
    NS_RED_LIGHTS
    XIO
    2
    NS_YELLOW_LIGHTS
    XIO
    3
    NS_GREEN_LIGHTS
    XIO
    4
    EW_RED_LIGHTS
    XIO
    5
    EW_YELLOW_LIGHTS
    XIO
    6 (le plus à droite)
    EW_GREEN_LIGHTS
  8. Ajoutez deux OTO en parallèle pour activer les variables NS_RED_LIGHTS et EW_GREEN_LIGHTS.
    La totalité du programme de bloc de fonctions défini par l’utilisateur ressemble à l’image suivante :
    Présentation du projet Feu de circulation
  9. Assemblez le projet en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans la barre de menu, sélectionnez
      Appareil
      Assembler
      .
    • Cliquez avec le bouton droit sur le contrôleur, puis sélectionnez
      Assembler
      .
  10. Dans
    Sortie
    , consultez le résultat de l’assemblage.
  11. (Facultatif) Résolvez les erreurs, puis assemblez à nouveau le projet.
  12. Enregistrez le projet en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans la barre de menus, sélectionnez le bouton Enregistrer.
    • Dans le menu
      Fichier
      , sélectionnez
      Enregistrer
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal