Ajout d'une deuxième ligne de logique à relais
Suivez les étapes suivantes pour ajouter une deuxième ligne qui comprend :
- Une temporisation d’activation.
- Branches avec bobines et variables affectées.
Après avoir ajouté et configuré les éléments de langage de schéma à relais (LD) décrits dans cette tâche, la ligne 1 (deuxième ligne) du programme fonctionnera comme suit :
Si les feux de circulation est-ouest sont à l’orange pendant une durée minimale de deux secondes, ils doivent passer de l’orange au rouge et les feux de circulation nord-sud doivent passer du rouge au vert.
Pour ajouter une deuxième ligne de schéma à relais
- Dans laBoîte à outils, faites glisser le
et placez-le sous la première ligne. - Si les feux est-ouest sont à l’orange pendant une durée minimale de deux secondes, ils doivent passer de l’orange au rouge et les feux nord-sud doivent passer du rouge au vert.
- Ajoutez un XIC au début de la ligne 1 du programme et affectez la variableEW_YELLOW_LIGHTSau XIC.
- Ajoutez un TON à droite du XICEW_YELLOW_LIGHTSet affectez la variableTON_2au TON.
- Dans la zone située à côté dePT, entrezT#5spour une constante de temps de 5 secondes, puis sélectionnezEntrée.
- Utilisez des étapes similaires pour ajouter les éléments LD suivants à la ligne 1 du programme :Éléments LD sur la ligne 1 du programmeÉlément LDEmplacementVariableTrois branchesSur la droite du blocS/OOTUPremière branche (supérieure)EW_YELLOW_LIGHTSOTLDeuxième brancheEW_RED_LIGHTSOTUTroisième brancheNS_RED_LIGHTSOTLQuatrième branche (inférieure)NS_GREEN_LIGHTSLa seconde ligne est similaire à l’image suivante :

- Enregistrez le projet en effectuant l’une des opérations suivantes :
- Dans la barre de menus, sélectionnez le
. - Dans le menuFichier, sélectionnezEnregistrer.
Fournir une réponse