Ajouter des commentaires de ligne de programme
Les commentaires sont facultatifs pour les lignes de programme de l’éditeur de programmation de schéma à relais (Ladder Diagram, LD).
Les commentaires sont :
- Saisi au-dessus de la ligne de programme.
- Enregistrés au format RTF.
- Stockés dans le contrôleur.
Pour ajouter un commentaire de ligne de programme
- Dans l’éditeur de programmation LD, cliquez avec le bouton droit sur une ligne de programme, puis sélectionnezAjouter un commentaire de ligne de programme.
- Dans leCommentaire de ligne de programme, saisissez les commentaires.
- SélectionnezAccepter.CONSEIL: Pour modifier ou supprimer le commentaire de ligne de programme, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnezModifier le commentaire de ligne de programmeouSupprimer le commentaire de ligne de programme.
Fournir une réponse