Création d'un programme de schémas à relais
Suivez les étapes pour créer un programme de schémas à relais (LD), puis renommez le programme.
Conditions préalables
Pour créer un schéma à relais
- Dans l’Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit surProgrammes, puis sélectionnezNouveau programme.
- DansNouveau programme, procédez comme suit :
- Saisissez le nom du programmeTraffic_Light_Control.
- Dans la listeType, sélectionnezSchéma à relais.
- SélectionnezCréer.
- Enregistrez le projet en effectuant l’une des opérations suivantes :
- Dans la barre de menus, sélectionnez le
. - Dans le menuFichier, sélectionnezEnregistrer.
Fournir une réponse