Test du programme d'exécution
Suivez les étapes pour tester le programme à relais Traffic_Light_Control, puis vérifiez que le programme fonctionne correctement.
Utilisez le programme Traffic_Light_Control en cours d'exécution pour :
- Surveillez le programme en cours d’exécution dans le contrôleurMicro870L70E.
- Forcer des entrées.
- Surveiller des sorties.
Dans les étapes précédentes, vous avez téléchargé le projet Feu de circulation dans le contrôleur
Micro870
L70E et placé le contrôleur en mode Exécuter
.Pour tester du programme d’exécution
- Vérifiez que le contrôleur est en modeExécution à distance.
- Dans l'Organisateur de projets, double-cliquez surTraffic_Light_Controlpour ouvrir le programme.
- Dans l'Organisateur de projets, double-cliquez surVariables globalespour ouvrir la grille des variables globales.
- Dans la grille des variables globales, procédez comme suit :
- Dans la colonneForçage, cochez la caseForcerpour la variable _IO_EM_DI_0.
- Dans la colonneValeur, cochez la caseForçagepour la variable_IO_EM_DI_0.
Sur le contrôleurMicro870L70E, les LED de sortie changent d’état. Dans l'éditeur de schéma à relais, les sorties modifient l'état dans les colonnesValeuretValeur physique. - Décochez la caseValeurpour arrêter de forcer la variable.Pour autoriser le programme ou des sources externes à modifier la valeur, désactivez la case à cocherForçage.Si vous rencontrez des erreurs, mettez à jour le programme Traffic_Light_Control, puis téléchargez-le vers le contrôleurMicro870L70E.
Fournir une réponse