Activation des communications vers le contrôleur
Utilisez ces tâches pour établir la communication avec le contrôleur et effectuez les tâches suivantes :
- Connectez le câble USB entre le contrôleurMicro870L70E et l'ordinateur.
- Ajouter un pilote USB.
- Connectez-vous au contrôleurMicro800.
- (facultatif) Ajouter le pilote Ethernet et entrer manuellement l'adresse IP du contrôleurMicro800.
Avant ces étapes, vous avez créé un bloc de fonctions défini par l'utilisateur Traffic_Controller_FB, défini les variables d'entrée et de sortie et ajouté une instance de Traffic_Controller_FB au programme de schémas à relais Traffic_Light_Control.
Fournir une réponse