Ajouter le pilote Ethernet et entrer manuellement l'adresse IP du contrôleur Micro800

Si vous utilisez Ethernet au lieu d'USB pour la connexion au contrôleur, le pilote Ethernet/IP est installé par défaut, et vous pouvez vous connecter aux appareils qui se trouvent sur le même sous-réseau que l’ordinateur. Si un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est disponible, votre ordinateur et l'appareil (comme le contrôleur
Micro870
L70E qui utilise DHCP par défaut) se verront dans la plupart des cas attribuer des adresses IP qui leur permettront de communiquer à l'aide de ce pilote Ethernet/IP. Le pilote Ethernet/IP cherchera tous les appareils présents sur le sous-réseau.
Si l'appareil ne se trouve pas sur le même sous-réseau que l’ordinateur ou si vous ne souhaitez pas voir tous les appareils sur le sous-réseau, nous vous recommandons d’installer le pilote Ethernet pour les appareils, lequel exige la saisie manuelle de l'adresse IP de l'appareil
Pour ajouter le pilote Ethernet et entrer manuellement l'adresse IP du contrôleur Micro800
  1. Ouvrez
    Sélectionner un appareil
    en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez le bouton Centre en ligne pour ouvrir le
      Centre en ligne
      , puis sélectionnez le bouton open-select-device.
    • Dans l'
      Organisateur de projets
      , sélectionnez le bouton discover-device.
  2. Dans
    Sélectionner un appareil
    , sélectionnez le bouton Configurer les variateurs.
  3. Dans
    Configurer les pilotes
    , dans la liste
    Types de pilotes disponibles
    , sélectionnez
    Ethernet
    .
    Boîte de dialogue Configurer les pilotes - Ajouter un appareil Ethernet
  4. Sélectionnez
    Ajouter
    .
  5. Dans
    Configurer le pilote
    , modifiez le
    Nom
    selon les besoins, puis dans la zone
    Liste/Plage des appareils
    , entrez l’adresse IP du contrôleur.
    Nous recommandons d'ajouter le suffixe « :EIP » à l'adresse IP pour éviter d'utiliser le port CSPv4 2222.
    Boîte de dialogue Configurer le pilote
  6. Sélectionnez
    OK
    .
  7. Dans
    Configurer les variateurs
    , sélectionnez
    Fermer
    .
  8. Dans
    Sélectionner un appareil
    , développez le pilote Ethernet de l’appareil que vous avez ajouté, sélectionnez le contrôleur, puis sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal