Établir des communications avec le contrôleur via USB

Procédez comme suit pour établir des communications avec le contrôleur via USB.
Pour établir des communications avec le contrôleur via USB
  1. Mettez le contrôleur sous tension.
  2. Reliez l'ordinateur au contrôleur en branchant le câble USB.
  3. Dans
    FactoryTalk Design Workbench
    , ouvrez le
    Centre en ligne
    en effectuant l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez le bouton Centre en ligne.
    • Dans l'
      Organisateur de projet
      , cliquez avec le bouton droit sur le nœud du contrôleur, puis sélectionnez
      Télécharger
      .
  4. Dans le
    Centre en ligne
    , sélectionnez le bouton Ouvrir de l’appareil sélectionné.
  5. Dans
    Sélectionner un appareil
    , sélectionnez le contrôleur
    Micro870
    L70E situé dans le fond de panier virtuel, puis sélectionnez
    OK
    .
    FactoryTalk Design Workbench
    reconnaît désormais le contrôleur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal