Spécifications matérielles et logicielles

Dans l’exemple de projet, un contrôleur
Micro870
L70E est utilisé. Vous pouvez utiliser un contrôleur
Micro820
L20E ou
Micro850
L50E à la place.
Cet exemple de projet requiert les composants matériels et logiciels suivants :
  • FactoryTalk Design Workbench
  • Pilote Ethernet (facultatif)
  • Contrôleur
    Micro870
    L70E (2080-L70E-24QBB)
  • Alimentation 24 Volts CC (2080-PS120-240VAC ou équivalent)
  • Module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2
  • Module enfichable 2080-IF4
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal