Créer un projet de contrôleur
Suivez les étapes pour créer un projet
FactoryTalk Design Workbench
pour l’exemple du feu de circulation, ajoutez un contrôleur Micro870
L70E et ouvrez l’espace de travail du contrôleur à partir de l’Organisateur de projet
.Pour créer un projet de contrôleur
- OuvrezFactoryTalk Design Workbench.
- Créez un projet de contrôleur.
- Sur la page d’Accueil, sélectionnezNouveau projet.
- DansNouveau projet, saisissez le nom du projet (Traffic_Light), puis sélectionnezCréer.
- Ajoutez un contrôleur.
- DansAjouter un appareil, sélectionnez2080-L70E-24QBBen saisissant son numéro de catalogue ou en faisant défiler la liste pour le localiser.
- DansSélection, saisissez le nom du contrôleur, puis sélectionnez laVersiondu contrôleur.
- SélectionnezAjouter.
Fournir une réponse