- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Integrar la interfaz con NetLogics
Integre los NetLogics con la interfaz de la aplicación.
- EnVista del proyecto, expanda .
- Configure el botón Insertar datos aleatorios:
- EnVista del proyecto, seleccioneInsertButton.
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccioney seleccione .
- Configure el botón Mostrar consulta en la etiqueta:
- EnVista del proyecto, seleccioneRunQueryButton.
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccioney seleccione .
Entregue su opinión