Crear un formulario de inicio de sesión

Cree una interfaz que permita iniciar la sesión.
  1. Agregue un widget preconfigurado (type):
    1. En la barra de herramientas, seleccione
      Bibliotecas de plantillas
      .
    2. En
      Bibliotecas
      , busque
      Login form
      .
    3. En
      Componentes
      , arrastre el
      Formulario de inicio de sesión
      a
      UI
      en
      Vista del proyecto
      .
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    FormularioDeInicioDeSesión1
    Formulario de inicio de sesión
    .
  3. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre
    Usuarios
    y
    ProjectName
    Seguridad
    Usuarios
    DomainUsers
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.