- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Confirmar una biblioteca
Confirme los cambios en una biblioteca local o remota para guardar los cambios solo en el equipo local. No se realiza una copia de seguridad de los cambios confirmados (o insertados) en un repositorio remoto.
Requisitos previos
- Para confirmar una biblioteca
- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- SeleccioneConfirmar
.
- Escriba un mensaje de confirmación significativo.
- SeleccioneAceptar.
Hay una nueva versión de la biblioteca guardada en el equipo local.
Entregue su opinión