- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear un método OPC UA al que un cliente OPC UA externo puede llamar
Cree un método OPC UA al que un cliente OPC UA externo puede llamar y, a continuación, edita su código en un editor de código externo.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para crear un método OPC UA al que un cliente OPC UA externo puede llamar
- Cree un tipo de objeto. Consulte Crear un tipo de objeto.
- En el panelVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en el tipo de objeto y seleccioneAgregar comportamiento personalizado.
- Haga clic con el botón derecho en el tipo de objeto y seleccioneEditar con el editor de código .NET (externo).Se abre el editor de código externo. El código siguiente se agrega a NetLogic:[CustomBehavior] public class testTypeBehavior : BaseNetBehavior { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined behavior is stopped } #region Auto-generated code, do not edit! protected new testType Node => (testType)base.Node; #endregion }
En el editor de código, desarrolle el método.
Entregue su opinión