Crear alarmas
Cree objetos de alarma digital y variables booleanas.
- Cree variables de entrada:
- EnVista del proyecto, cree dos variables haciendo clic con el botón derecho enModeloy seleccionando .
- Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccioney escriba:
- ErrorAlarmVariable
- WarningAlarmVariable
- SeleccioneErrorAlarmVariabley, enPropiedades, seleccioneInt32yBoolean.
- SeleccioneWarningAlarmVariabley, enPropiedades, seleccioneInt32yBoolean.
- Cree las alarmas:
- EnVista del proyecto, cree dos alarmas haciendo clic con el botón derecho enAlarmasy seleccionando .
- Para cambiar el nombre de las alarmas, pase el cursor por encima de una alarma, seleccioney escriba:
- ErrorAlarm
- WarningAlarm
- Configure ErrorAlarm:
- EnVista del proyecto, seleccioneErrorAlarm.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreVariable de entraday .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EstablezcaMensajeenSerious system malfunction.
- Configure WarningAlarm:
- EnVista del proyecto, seleccioneErrorAlarm.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entre la propiedadVariable de entraday .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Establezca el valor de la propiedadMensajeenA module was not initialized correctly.
- Establezca el valor de la propiedadGravedaden2.
Entregue su opinión