Desarrollar un panel de control de alarmas con código de colores
Cree una interfaz multilingüe que muestre las alarmas codificadas por colores y le permita reconocerlas y confirmarlas.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
ColorCodedAlarmGrid.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Seleccione para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión