Crear objetos localizados

Crear objetos localizados

Desarrolle un NetLogic de tiempo de diseño que cree una etiqueta que contenga texto localizado.
CONSEJO:
Puede descargar un proyecto de ejemplo desde:
CreateLocalizedObjects.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    CreateLocalizedLabel
    y seleccione
    Ejecutar Method1
    .
    La etiqueta localizada
    MyLabelName
    aparece en
    MainWindow (tipo)
    .
  3. Guarde el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal