- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Tarea asíncrona
Cree tareas asincrónicas para ejecutar el código de forma asincrónica.
CONSEJO:
FactoryTalk Optix Studio
proporciona especificaciones de clase C# que exhiben los constructores que se pueden usar para crear tareas asíncronas. Los constructores se basan en la clase System.Threading.Tasks.Task
de .NET Framework C#, que representa una tarea asincrónica. Consulte Clase de tarea.Clases disponibles
Puede usar estas clases para crear tareas asíncronas:
- PeriodicTask
- Una tarea que ejecuta el código en intervalos de tiempo regulares.
- DelayedTask
- Una tarea que ejecuta el código después de un tiempo de retraso.
- LongRunningTask
- Una tarea que requiere recursos de CPU o tiempo significativos.
Entregue su opinión