- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Organizar los elementos de la interfaz
Organice los objetos gráficos en la ventana principal.
- En el panelVista del proyecto, haga doble clic enMainWIndow (type).
- Organice los elementos de la interfaz.

Entregue su opinión