Pluma de línea de escala

Pluma de objeto de gráfico de XY que dibuja una línea cuyos puntos representan las coordenadas X e Y de dos variables X e Y.
BrowseName
XYChartScalarLinePen
SuperType
Línea de gráfico de XY(XYChartLinePen)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
X
X
Variable de la coordenada X.
Y
Y
Variable de la coordenada Y.
Color
Color
(Heredado de la línea de gráfico de XY)
Grosor
Thickness
(Heredado de la línea de gráfico de XY)
Habilitado
Enabled
(Heredado de la pluma de gráfico de XY)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.