Controlador de alarma
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Reconocimiento automático | AutoAcknowledge | Verdadero: cuando la alarma se activa, se reconoce y se confirma la acción automáticamente. Falso: cuando la alarma se activa, el usuario debe reconocer la acción. | |
Confirmación automática | AutoConfirm | Verdadero: cuando la alarma se activa, la aplicación confirma la acción automáticamente. Falso: cuando la alarma se activa, el usuario debe confirmar la acción. | |
Gravedad | Severity | Nivel de gravedad de la alarma, que indica su prioridad en una escala de 1 a 1000 (en cumplimiento del estándar OPC UA: 1 = información, 1000 = error grave). | |
Métodos
Reconocer
- BrowseName
- Acknowledge
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
Confirmar
- BrowseName
- Confirm
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
Agregar comentario
- BrowseName
- AddComment
Nombre | DataType | Descripción |
---|---|---|
Entregue su opinión