- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)
Devuelve un objeto C# del tipo
ResourceURI
, con el URIType
de ProjectRelative
y que contiene una ruta relativa a un archivo en la carpeta ProjectFiles
.static ResourceUri FromProjectRelativePath(stringpath);
Argumentos
- path(string)
- Ruta relativa de un archivo en relación con la carpetaProjectFiles.
Retornos
- ResourceURI
- Un objeto C# que contiene la ruta indicada en el argumento.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una API que devuelve un objeto C#
projectRelativeResourceURI
del tipo ResourceURI
que contiene la ruta relativa Text1.txt
. El objeto se utiliza como argumento de la API .NET WriteAllText
para crear un archivo de texto Text1.txt
dentro de la carpeta ProjectFiles
.var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Entregue su opinión