- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Crear variable
Cree una variable que indique la temperatura actual.
- Cree la variable:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escribaTemperature.
- Configure la variable:
- EnPropiedades, seleccioneInt32y seleccioneFloat.
- Haga clic con el botón derecho enTemperaturey seleccione .
- EnEURange, establezcaLímite altoen100.
Entregue su opinión