- Configuración e instalación de componentes de software
Líneas de comandos de Runtime de una versión antigua
OBSERVACIÓN:
Consulte Líneas de comandos de Runtime para obtener más información sobre este tema.
OBSERVACIÓN:
Leyenda de código devuelto:
- Estado de salida: Valor devuelto por el proceso UBIQUITY Runtime tras una consulta de comando.
IMPORTANTE:
Excepto en Windows CE, escriba siempre
start "" /wait
antes de cualquier línea de comando en el archivo UbiquityRuntime.exe
. Esto evita que el proceso finalice antes de que se devuelva un código de salida. Por ejemplo: start "" /wait "<path>\UbiquityRuntime.exe" –remoteAccessServiceConnected
.Parámetros | Descripción |
---|---|
-connect | Conectar Runtime a los servidores de UBIQUITY cuando Runtime ya se esté ejecutando pero esté desconectado. Runtime se conecta automáticamente de forma predeterminada, a menos que no haya introducido la línea de comandos -disconnect . |
-disconnect | Desconectar Runtime de los servidores de UBIQUITY. No es posible la conexión al servicio de asistencia remota. |
-showChat | Abrir la ventana de chat de ayuda. |
-hideChat | Ocultar la ventana de chat de ayuda. |
-showKeyboard | Abrir el teclado del sistema. |
-hideKeyboard | Cerrar el teclado del sistema. |
-remoteAccessServiceConnected | Consultar el estado de conexión de Runtime. Introduzca echo %ERRORLEVEL% para ver el estado de salida.Estado de salida:
|
-remoteAccessSessionCount | Ver cuántos supervisores remotos están conectados a Runtime desde UBIQUITY. Introduzca echo %ERRORLEVEL% para ver el estado de salida.Estado de salida:
|
-getanonymousid
OBSERVACIÓN:
Preste atención a las letras minúsculas.
| Ver el ID y la contraseña necesarios para registrar un dispositivo de Runtime en un dominio. Introduzca echo %ERRORLEVEL% para ver el estado de salida.Estado de salida:
|
-getanonymouspassword
OBSERVACIÓN:
Preste atención a las letras minúsculas.
| Ver el ID y la contraseña necesarios para registrar un dispositivo de Runtime en un dominio. Introduzca echo %ERRORLEVEL% para ver el estado de salida.Estado de salida:
|
-requestAssistance | Habilitar una solicitud de asistencia. Si El usuario debe proporcionar detalles de contacto cuando se solicita asistencia está habilitado, debe proporcionar tres parámetros adicionales que correspondan a los campos Nombre , Información de contacto y Descripción . Introduzca echo %ERRORLEVEL% para ver el estado de salida.Estado de salida:
|
-closeAssistance | Cerrar una solicitud de asistencia. Introduzca echo %ERRORLEVEL% para ver el estado de salida.Estado de salida:
|
-canRequestAssistance | Comprobar si se puede abrir una solicitud de asistencia. Introduzca echo %ERRORLEVEL% para ver el estado de salida.Estado de salida:
|
-quit | Desconectar Runtime cuando se esté ejecutando. |
-version | Ver la versión de Runtime. |
Ejemplos para sistemas Windows (excepto Windows CE)
path
identifica la ruta de instalación de Runtime. Por ejemplo: C:\Program Files (x86)\ASEM\Ubiquity\Runtime\
Parámetros | Descripción |
---|---|
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -connect | Conectar Runtime a los servidores de UBIQUITY cuando Runtime ya se esté ejecutando pero esté desconectado. Runtime se conecta automáticamente de forma predeterminada, a menos que no haya introducido la línea de comandos -disconnect . |
"\UbiquityRuntime.exe" -disconnect | Desconectar Runtime de los servidores de UBIQUITY. No es posible la conexión al servicio de asistencia remota. |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -showChat | Abrir la ventana de chat de ayuda. |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -hideChat | Ocultar la ventana de chat de asistencia y desconectar Runtime del servicio de asistencia remota. |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -showKeyboard | Abrir el teclado del sistema. |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -hideKeyboard | Cerrar el teclado del sistema. |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -remoteAccessServiceConnected | Consultar el estado de conexión de Runtime. En el ejemplo siguiente se muestra una consulta de Runtime que utiliza -remoteAccessServiceConnected con .NET y VBScript.
|
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -remoteAccessSessionCount | Ver la cantidad de supervisores remotos que están conectados a Runtime desde UBIQUITY. |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" --getanonymouspassword | Ver el valor de la contraseña necesaria para registrar un dispositivo de Runtime en un dominio. |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -getanonymousid | Ver el ID y la contraseña necesarios para registrar un dispositivo de Runtime en un dominio. Preguntar a Runtime sobre el estado de conexión del servidor. El valor devuelto está disponible en una variable de entorno llamada ERRORLEVEL . |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -requestAssistance | Habilitar una solicitud de asistencia. Si El usuario debe proporcionar detalles de contacto cuando se solicita asistencia está habilitado, debe proporcionar tres parámetros adicionales que correspondan a los campos Nombre , Información de contacto y Descripción .Ejemplo: "<path>\UbiquityRuntime.exe" -requestAssistance "John Doe" "john.doe@email.com" "A brief description of the problem" |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -closeAssistance | Cerrar una solicitud de asistencia. |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -getRequestAssistanceStatus | Ver el estado de una solicitud de asistencia. |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -canRequestAssistance | Comprobar si se puede abrir una solicitud de asistencia. |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -exportConnectionLog | Exportar registros de conexiones. Indique los parámetros de registros --fromDate , --toDate y outputDirectory .Ejemplo: "<path>\UbiquityRuntime.exe" --exportConnectionLog --fromDate "2020-06-06" --toDate "2020-06-07" --outputDirectory "/tmp" |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -quit | Desconectar Runtime cuando se esté ejecutando. |
"<path>\UbiquityRuntime.exe" -version | Ver la versión de Runtime. |
Notas para Windows CE
Para los sistemas Windows CE, el nombre del archivo ejecutable es
UBIQUITYRuntimeCE.exe
.El código de salida se define en una variable de entorno llamada
ERRORLEVEL
.Entregue su opinión