Ejemplo de aplicación de servicio Personalizado
El servicio
Personalizado
le permite introducir una línea de comandos que incluye una ruta de directorio en el dispositivo del usuario a una aplicación específica y la ejecuta directamente a través de un cuadro de diálogo.- En el, seleccione el subdispositivo.
- En el panel derecho, expanda la secciónServiciospara ver todos los servicios del subdispositivo.
- En el panelServicios, cree o edite un servicioPersonalizadoexistente haciendo clic en el icono designo más en un círculoolápiz.
- Si no lo ha hecho anteriormente, establezca.
- En el campoAcción personalizada, introduzca una ruta de directorio junto con el nombre de archivo y la extensión de la aplicación que desea ejecutar. Vea los siguientes ejemplos:UltraVNC"<executable>" -connect <IP:Port>"C:\Program Files (x86)\uvnc bvba\UltraVNC\vncviewer.exe" -connect 192.168.0.2:5900TightVNC"<executable>" <IP:Port>"C:\Program Files\TightVNC\tvncviewer.exe" -connect 192.168.0.2:5901SSH a través de PuTTY"<executable>" -ssh <user>@<address>"putty.exe" -ssh root@192.168.10.2
- Haga clic enIniciar.La herramientaAcceso interactivoestablece automáticamente una conexión VPN con el dispositivo al que está conectado el subdispositivo. De esta manera, se le concede acceso a la subred del dispositivo, por lo que puede llegar al subdispositivo y hacer que se ejecute su servicio.
Entregue su opinión