- Configuración e instalación de componentes de software
Tabla de referencia de teclas de Ubuntu 22
Durante una conexión con el Runtime de un dispositivo Ubuntu 22 a través del
Escritorio remoto
, la entrada de algunas teclas se muestra de forma ligeramente incoherente cuando se utiliza un teclado en inglés estadounidense (Estados Unidos). Utilice la siguiente tabla como referencia:Entrada | Visualización en el dispositivo Ubuntu 22 |
---|---|
`~ | ;: |
\| | `~ |
]} | =+ |
[{ | -_ |
;: | [{ |
/? | \| |
Entregue su opinión