Actualización inalámbrica del firmware

Siga este procedimiento para actualizar el firmware para
Stratix® 4300
,
OptixPanel
,
OptixEdge
o el módulo de Embedded Edge Compute.
OBSERVACIÓN: Es posible que la actualización del firmware en algunos dispositivos requiera instalar primero una imagen de firmware de transición antes de continuar con la actualización de la versión real.

Actualización a través
FactoryTalk® Remote Access
Manager

  1. Acceda a
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    , vaya a la sección
    Explorador
    Vista de dominio
    y seleccione el dispositivo que desea actualizar.
  2. En el panel derecho, compruebe el parámetro
    Estado de actualización
    en el panel derecho de la misma sección. Si hay disponible una versión más reciente del software del dispositivo, aparecerá
    Disponible
    bajo el parámetro
    Estado de actualización
    .
  3. Seleccione el botón
    Actualizar firmware
    .
  4. Se abrirá un cuadro de diálogo.
    Seleccione cuándo desea realizar la actualización, dependiendo de si desea iniciar el proceso de inmediato (
    Ahora
    ) o dentro de un período de tiempo determinado (
    Dentro de la ventana de tiempo
    ).
  5. Seleccione
    Programar
    .
OBSERVACIÓN:
FactoryTalk® Remote Access
Manager
 intenta realizar una actualización programada hasta tres veces, en caso de que el proceso de actualización no se haya realizado correctamente.
OBSERVACIÓN: Es posible programar una actualización mientras el dispositivo está fuera de línea. El sistema iniciará o reanudará el proceso de actualización a la hora especificada si el dispositivo está en línea.
IMPORTANTE: Asegúrese de no reiniciar el dispositivo mientras la actualización del firmware está en curso.

Varias actualizaciones

Puede actualizar más dispositivos a la vez.
  1. En
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    , acceda a la sección
    Vista de dispositivos
    .
  2. Mantenga pulsada la tecla
    Ctrl
    para realizar una selección múltiple de los dispositivos que desea actualizar.
  3. Puede hacer clic con el botón derecho en uno de ellos y seleccionar
    Actualizar todo
    o hacer clic en el icono de tres puntos en la parte superior de la pantalla y seleccionar
    Actualizar todo
    .
  4. Puede elegir la versión del firmware y, si lo desea, programar la actualización para más adelante.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal