Líneas de comandos de Runtime
Puede iniciar el programa
FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli
introduciendo algunas líneas comunes en el símbolo del sistema.
OBSERVACIÓN:
Los parámetros de la línea de comandos solo se admiten en los sistemas siguientes:
Linux Ubuntu 22 y Windows
.
OBSERVACIÓN:
Leyenda de código devuelto:
- Salida estándar: Información de salida tras una entrada de línea de comandos.
- Estado de salida: El comando introducido en el archivoFactoryTalkRemoteAccessRuntimeClise ejecutó correctamente y está impreso en los registros.
Parámetros | Descripción |
---|---|
--connect | Conectar Runtime a los servidores de FactoryTalk® Remote Access™ --disconnect . |
--disconnect | Desconectar Runtime de los servidores de FactoryTalk® Remote Access™ |
--showChat | Abrir la ventana de chat de ayuda. |
--hideChat | Ocultar la ventana de chat de ayuda. |
--showKeyboard | Abrir el teclado del sistema. |
--hideKeyboard | Cerrar el teclado del sistema. |
--openWebUI | Abrir Windows Runtime a través de una página web. |
--remoteAccessServiceConnected | Consultar el estado de conexión de Runtime. Salida estándar:
Estado de salida:
|
--remoteAccessSessionCount | Ver la cantidad de supervisores remotos que están conectados a Runtime desde FactoryTalk® Remote Access™ Salida estándar:
Estado de salida:
|
--getanonymousID | Ver el ID y la contraseña necesarios para registrar un dispositivo de Runtime en un dominio. Estado de salida:
|
--requestAssistance | Habilitar una solicitud de asistencia. Si El usuario debe proporcionar detalles de contacto cuando se solicita asistencia está habilitado, debe proporcionar tres parámetros adicionales que correspondan a los campos <name> , <contact> y <description> .Estado de salida:
|
--closeAssistance | Cerrar una solicitud de asistencia. Estado de salida:
|
--getRequestAssistanceStatus | Ver el estado de una solicitud de asistencia. Salida estándar:
Estado de salida:
|
--canRequestAssistance | Comprobar si se puede abrir una solicitud de asistencia. Salida estándar:
Estado de salida:
|
--exportConnectionLog | Exportar registros de conexiones. Indique los parámetros de registros --fromDate , --toDate y --outputDirectory .
OBSERVACIÓN:
Si selecciona un intervalo de fechas no válido, los registros exportados no devuelven ningún resultado.
Estado de salida:
|
--setRuntimePassword , seguido de la <password> que desea configurar. | Configurar una contraseña para acceder a Windows Runtime.
OBSERVACIÓN:
Consulte Instalación y configuración de Runtime de Ubuntu 22 para obtener más información sobre cómo configurar una contraseña.
Estado de salida:
|
--unsetRuntimePassword | Quitar una contraseña establecida previamente para acceder a Windows Runtime Estado de salida:
|
--quit | Desconectar Runtime cuando se esté ejecutando. |
--version | Ver la versión de Runtime. |
-h, --help | Consultar la lista de los comandos disponibles actualmente. |
Ejemplos
path
identifica la ruta de instalación de Runtime. Por ejemplo: C:\Program Files (x86)\Rockwell Automation, Inc\FactoryTalk Remote Access\Runtime\
.Parámetros | Descripción |
---|---|
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --connect | Conectar Runtime a los servidores de FactoryTalk® Remote Access™ --disconnect . |
"\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --disconnect | Desconectar Runtime de los servidores de FactoryTalk® Remote Access™ |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --showChat | Abrir la ventana de chat de ayuda. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --hideChat | Ocultar la ventana de chat de asistencia y desconectar Runtime del servicio de asistencia remota. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --showKeyboard | Abrir el teclado del sistema. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --hideKeyboard | Cerrar el teclado del sistema. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --openWebUI | Abrir Windows Runtime a través de una página web. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --remoteAccessServiceConnected | Consultar el estado de conexión de Runtime. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --remoteAccessSessionCount | Ver la cantidad de supervisores remotos que están conectados a Runtime desde FactoryTalk® Remote Access™ |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --getanonymousID | Ver el ID y la contraseña necesarios para registrar un dispositivo de Runtime en un dominio. En el ejemplo siguiente se muestra cómo consultar Runtime a través del parámetro --getAnonymousID mediante .NET:
|
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --requestAssistance | Habilitar una solicitud de asistencia. Si El usuario debe proporcionar detalles de contacto cuando se solicita asistencia está habilitado, debe proporcionar tres parámetros adicionales que correspondan a los campos Nombre , Información de contacto y Descripción .Ejemplo: "<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --requestAssistance --name "John Doe" --contact "john.doe@email.com" --description "A brief description of the problem" |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --closeAssistance | Cerrar una solicitud de asistencia. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --getRequestAssistanceStatus | Ver el estado de una solicitud de asistencia. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --canRequestAssistance | Comprobar si se puede abrir una solicitud de asistencia. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --exportConnectionLog | Exportar registros de conexiones. Indique los parámetros de registros --fromDate , --toDate y --outputDirectory .Ejemplo: "<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --exportConnectionLog --fromDate "2020-06-06" --toDate "2020-06-07" --outputDirectory "/tmp" |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --setRuntimePassword | Configurar una contraseña para acceder a Windows Runtime. Por ejemplo: "<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --setRuntimePassword <password> |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --unsetRuntimePassword | Quitar una contraseña establecida previamente para acceder a Windows Runtime. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --quit | Desconectar Runtime cuando se esté ejecutando. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --version | Ver la versión de Runtime. |
"<path>\FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" -h, \FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli" --help | Consultar la lista de los comandos disponibles actualmente. |
Entregue su opinión