Habilitar el Protocolo de escritorio remoto (RDP)

Habilitar el Protocolo de escritorio remoto (RDP)

Consulte los requisitos para la activación del Protocolo de escritorio remoto (RDP) y las líneas de comandos de configuración.
Para habilitar RDP para Runtime en contenedor, asegúrese de que el host que ejecuta los contenedores de Docker tenga un servidor X11 activo y una pantalla que permita la interacción del usuario. Estos requisitos permiten obtener los valores necesarios que se asignan a
RDP_DISPLAY
y
RDP_XAUTHORITY
:
  • RDP_DISPLAY
    : Para recuperar la pantalla del host para el escritorio remoto con el que interactúa el usuario, ejecute el siguiente comando como usuario estándar:
    echo $DISPLAY
    .
    OBSERVACIÓN: Esta operación almacena el valor en la variable
    RDP_DISPLAY
    .
  • RDP_XAUTHORITY
    : Dado que el usuario estándar puede comunicarse con el servidor X11 para la interacción de la pantalla del host, un archivo .Xauthority exclusivo se genera automáticamente. Para obtener la ruta de acceso al archivo y permitir que el contenedor de Setuphost autorice al contenedor de Runtime para una interacción segura con el servidor X11, ejecute el siguiente comando como usuario estándar:
    echo $XAUTHORITY
    .
    OBSERVACIÓN: Esta operación almacena el valor en la variable
    RDP_XAUTHORITY
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal