- Configuración e instalación de componentes de software
Configurar las funciones admitidas en el contenedor
Runtime está diseñada como una aplicación de varios contenedores, lo que significa que puede usar Docker Compose para ejecutarla.
Establezca las variables de entorno en el archivo .env de acuerdo con las variables de entorno que mejor se adapten a sus necesidades antes de ejecutar el comando de Docker Compose. El archivo .env debería tener el siguiente aspecto:
SETUPHOSTIMAGE=factorytalkremoteaccess/setuphost RUNTIMEIMAGE=factorytalkremoteaccess/runtime TAG=<version> SETUPHOSTCONTAINER=factorytalkremoteaccess-setuphost RUNTIMECONTAINER=factorytalkremoteaccess-runtime VERBOSE=false VOLUME= TZ=UTC APPARMOR_PROFILE=factorytalkremoteaccess_runtime WEB_LOGIN_PASSWORD= RDP_DISPLAY= RDP_XAUTHORITY= VPN_ADAPTERS= VPN_P2P=false
Variable | Definición | Nota |
---|---|---|
SETUPHOST_IMAGE | Especifica el nombre de imagen del servicio Setuphost. | YA ESTABLECIDA |
RUNTIME_IMAGE | Especifica el nombre de imagen del servicio Runtime. | YA ESTABLECIDA |
TAG | Define la etiqueta de ambas imágenes. | YA ESTABLECIDA |
SETUPHOST_CONTAINER | Indica el nombre del contenedor asociado al servicio Setuphost. | YA ESTABLECIDA |
RUNTIME_CONTAINER | Indica el nombre del contenedor asociado al servicio Runtime. | YA ESTABLECIDA |
VERBOSE | Habilita la salida detallada desde el Setuphost en funcionamiento si se establece en true . El valor predeterminado es false . | EDITABLE |
VOLUME | Especifica la ruta al volumen montado por Runtime para almacenar los datos persistentes. Por ejemplo: /path/to/persistent/folder . | ESTABLECIDA OBLIGATORIAMENTE |
TZ | Establece la zona horaria en la que opera Runtime. De forma predeterminada, la zona horaria se establece en UTC . Puede cambiar esta zona horaria preestablecida modificando el valor UTC . | EDITABLE |
APPARMOR_PROFILE | Define el perfil de AppArmor aplicado al servicio Runtime. Para ejecutar el contenedor sin cumplir con ninguna política de seguridad, quite esta variable o establézcala en unconfined . | EDITABLE |
WEB_LOGIN_PASSWORD | Protege la interfaz de usuario web de Runtime mediante contraseña. Esta variable no está establecida de forma predeterminada, pero se recomienda establecerla por motivos de seguridad. Este valor se especifica en el servicio Setuphost como un secreto. | EDITABLE |
RDP_DISPLAY | Especifica la pantalla del host utilizada por Runtime para ejecutar la función de escritorio remoto. Véase Habilitar el Protocolo de escritorio remoto (RDP). | ESTABLECIDA SOLO PARA RDP |
RDP_XAUTHORITY | Especifica la ruta al archivo .Xauthority usado por el usuario estándar que interactúa con el servidor X11. Véase Habilitar el Protocolo de escritorio remoto (RDP). | ESTABLECIDA SOLO PARA RDP |
VPN_ADAPTERS | Especifica las interfaces con las que Runtime puede establecer conexiones VPN. Véase Habilitar una conexión VPN. | ESTABLECIDA SOLO PARA RDP |
VPN_P2P | Habilita la función VPN punto a punto en Runtime si se establece en true . El valor predeterminado es false . | ESTABLECIDA SOLO PARA RDP |
Entregue su opinión