Instalación y configuración de Windows Runtime

Instalación y configuración de Windows Runtime

Instale y configure Windows Runtime en su dispositivo. A continuación, puede configurar una contraseña para permitir que solo el personal autorizado acceda a Runtime.
OBSERVACIÓN: Consulte Configuración de Runtime para obtener una descripción general de Runtime.
Runtime tiene que estar instalado en los IPC remotos que desea controlar de forma remota a través de FTRA Manager.

Requisitos de instalación

Runtime se puede instalar en dispositivos remotos que se incluyen con las siguientes versiones de Windows:
Requisitos de SW
Hardware del sistema operativo
Requisitos
.NET Desktop Runtime 8 x86 (distribuido con la instalación)
Windows 10 x64
512 MB RAM, CPU 500 MHz
Windows 10 x64 IoT Enterprise
Windows 11
Windows Server 2019
Windows Server 2022

Descarga, instalación e inicio de Runtime

Para descargar Runtime para su instalación en dispositivos Windows remotos, proceda de la siguiente manera:
  1. Acceda a
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    desde el dispositivo remoto y seleccione
    Herramientas
    Descargar
    .
  2. Se le dirigirá a la sección
    Descargar
    .
  3. Seleccione el archivo ejecutable de Runtime para descargar, según el sistema operativo del dispositivo remoto.
  4. Después de descargar el archivo ejecutable, ejecute el programa de instalación en el dispositivo remoto.
  5. Puede abrir Runtime:
    • A través de la barra de búsqueda de Windows.
    • Seleccionando el icono Runtime en la barra de tareas.
    CONSEJO: Si está habilitado, puede abrir Runtime haciendo clic en el icono Runtime que aparece en el pequeño menú que se abre al hacer clic en la flecha de la barra de tareas de Windows junto al icono de conexión.
  6. Tras la instalación, Windows Runtime cuenta con su propia página web de usuario. Inicialmente le permite conectarse a la red a través de la sección
    Inicio
    .
  7. Configure Runtime según sea necesario.
    OBSERVACIÓN: Véase Configuración de Runtime.

Configuración de contraseña

Para evitar que usuarios no autorizados accedan a Runtime, puede configurar una contraseña. Una vez que configure una contraseña, se abrirá una página de autenticación del explorador al iniciar Runtime.
OBSERVACIÓN: Para configurar una contraseña, debe tener privilegios de
Administrador
.
OBSERVACIÓN: Si no configura una contraseña para acceder a Runtime, todos los usuarios pueden acceder a él e ir directamente a la página
Inicio
.
  1. Descargue el archivo del programa de instalación
    FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
    .
  2. Ejecute el archivo del programa de instalación
    FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
    . Se abrirá una ventana de diálogo
    Configuración
    .
  3. La casilla de verificación
    Establecer contraseña de Runtime
    está marcada de forma predeterminada. Introduzca una contraseña.
    OBSERVACIÓN:
    Cree una contraseña segura para reducir el riesgo de ciberseguridad.
    Su contraseña debe:
    • Tener al menos 8 caracteres
    • Incluir al menos tres de los siguientes requisitos:
      • al menos un carácter en mayúscula
      • al menos un carácter en minúscula
      • al menos un carácter numérico
      • al menos un símbolo
    Utilice frases de contraseña de más de 8 caracteres para mejorar la seguridad de la contraseña. Las contraseñas seguras aumentan el tiempo necesario para adivinarlas.
  4. Para iniciar Runtime, haga clic en el icono de Runtime en la barra de tareas de Windows, introduzca la contraseña de Runtime recién configurada y luego seleccione
    Inicio de sesión
    .
OBSERVACIÓN: Para cambiar la contraseña, vuelva a ejecutar el archivo del programa de instalación
FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal