- Configuración e instalación de componentes de software
Autorización
El modelo de autorización de es similar al modelo de Active Directory.
FactoryTalk® Remote Access™
La organización de del cliente contiene todos los recursos de la organización: usuarios, grupos y dispositivos. El administrador de la organización puede diseñar la organización y sus reglas para asignar cualquier tipo de estructura organizativa de arquitectura de seguridad de Rockwell Automation 9. En concreto, se pueden crear nuevos usuarios y grupos para mapear la organización correctamente y hacer que la configuración sea más fácil y escalable.
FactoryTalk® Remote Access™
Las políticas y las reglas de permisos se pueden aplicar a recursos individuales o carpetas para aplicarlas de forma jerárquica.
Por último, la API web y el servidor de acceso aplicarán los tipos de operaciones (como el escritorio remoto o la transferencia de archivos) que se permitirán para un determinado usuario de un determinado recurso (como un dispositivo remoto).
La ayuda en línea de describe todas las formas en que se pueden configurar las reglas de autorización.
FactoryTalk® Remote Access™
Entregue su opinión