Descomprima los componentes de la carpeta de instalación

Una carpeta de instalación comprimida incluye los componentes necesarios para ejecutar Docker Runtime.
Extraiga los archivos de la carpeta
factorytalkremoteaccessruntime-<version>_Docker_Ubuntu_22_x64.zip
para los sistemas operativos Ubuntu y Debian. Los archivos incluidos son:
  • Un archivo
    factorytalkremoteaccessruntime-<version>.tar.gz
    que contiene dos
    imágenes de Docker
    :
    factorytalkremoteaccess/setuphost:<version>
    y
    factorytalkremoteaccess/runtine:<version>
    .
  • Una carpeta
    RemoteAccess_Compose
    que contiene cuatro
    archivos de Docker Compose
    :
    • compose.yml
      define dos servicios:
      setuphost
      y
      runtime
      , que usan ambas imágenes de Docker.
    • compose.rdp.yml
      amplía el archivo
      compose.yml
      para habilitar la función Escritorio remoto en Runtime.
    • compose.vpn.yml
      amplía el archivo
      compose.yml
      para habilitar la conexión VPN durante Runtime.
    • .env
      define un conjunto de variables de entorno utilizadas por los archivos de Docker Compose.
  • README.md
    incluye una guía de usuario de Docker paso a paso.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal