Organizaciones, dominios y subcarpetas de dominio
Organizaciones, dominios
y subcarpetas de dominio
OBSERVACIÓN:
Consulte Descripción general de FactoryTalk Remote Access Manager y entidades relacionadas para obtener más información sobre las definiciones de
organizaciones,
dominios y subcarpetas de dominio
.Organización
El cliente de
FactoryTalk® Hub™
permite configurar tantas organizaciones como sea necesario, las cuales se asociarán a un dominio cada una. De esta manera, el usuario puede administrar un conjunto de aplicaciones habilitadas específicamente para una organización específica.
OBSERVACIÓN:
Consulte Crear una organización y un dominio para obtener información sobre cómo crear una organización.
Dominio
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
OBSERVACIÓN:
Consulte Crear una organización y un dominio y Roles de dominio y grupos de dominio para obtener más información sobre este tema.
Se puede crear un usuario de dominio con un alcance específico, aunque es posible que se le concedan algunos permisos entre las combinaciones de perfiles que se pueden aplicar a carpetas y dispositivos.
Los usuarios administradores de niveles superiores pueden administrar cualquier subcarpeta, ya que la ramificación de carpetas permite que las carpetas secundarias hereden los permisos de la carpeta principal. La operación de permisos
Acceder a cuentas de usuario
concede permiso sobre una carpeta principal.
OBSERVACIÓN:
Consulte Cómo establecer los derechos de permisos para obtener más información sobre este tema.
Subcarpeta de dominio
Subcarpeta de dominio
Las subcarpetas de dominio
permiten utilizar un dominio único cada vez que diferentes empresas o departamentos acceden a dispositivos remotos. A cada empresa o departamento se le asigna su subcarpeta de dominio
y posee sus derechos de administración. Esto evita que una empresa vea carpetas y dispositivos relacionados con otras compañías y que pertenezcan a otras ramas del árbol.Entregue su opinión