Instalar Docker y Docker Compose

Instale Docker y Docker Compose en su dispositivo host, en función de si tiene un dispositivo host Ubuntu 22.04 o Debian 11.9.
  1. Acceda a la página web Instalar Docker Engine.
  2. Seleccione
    Ubuntu
    o
    Debian
    , en función del dispositivo host en el que desee instalar Docker.
  3. Instale Docker Compose como complemento siguiendo las instrucciones proporcionadas en el sitio web de Docker. Por ejemplo, puede seguir las instrucciones proporcionadas en la página web Instalar mediante el repositorio.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal