Permisos de usuario de dominio

FactoryTalk® Remote Access
Manager
le permite definir permisos de usuario para dispositivos, grupos y cuentas de usuario individuales. Los dispositivos, los grupos y las cuentas de usuario heredan los permisos definidos para la carpeta en la que se almacenan.
Las subcarpetas de dominio
son útiles para configurar ajustes de control de acceso específicos para diferentes unidades de negocio, regiones u operaciones, según corresponda a su entorno. Las reglas asignadas a subcarpetas y dispositivos individuales tienen prioridad sobre las reglas de las carpetas principales que las contienen.
Puede establecer excepciones en la configuración de permisos de un usuario, incluso si el usuario pertenece a un grupo con configuraciones predefinidas.
  1. En
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    , seleccione
    Explorador
    Vista de dominio
    Permisos
    .
  2. En el panel izquierdo, seleccione la carpeta o el dispositivo para el que desea establecer los permisos de usuario y, a continuación, acceda a la sección
    Permisos
    del panel derecho.
  3. Si el usuario para el que desea establecer permisos no aparece en la sección
    Permisos
    , agréguelo. Para ello, haga clic en el icono más en un círculo en la parte superior derecha del panel.
  4. Seleccione el usuario o grupo y expanda la sección
    Operaciones con permiso
    .
  5. Permita o deniegue permisos según sea necesario.
En la tabla siguiente, se muestran los permisos de usuario de dominio disponibles. Cada permiso incluye un conjunto de permisos detallados que se pueden permitir o denegar.
Administración
Permite gestionar las operaciones relacionadas con la organización del dominio en lo que se refiere a carpetas y control de acceso.
Acceder a cuentas de usuario
Permite el acceso a los perfiles de usuario definidos en las rutas y subrutas de carpetas para las que se concede el permiso.
Administrar cuentas de usuario
Permite asignar permisos y crear, editar y eliminar cuentas de usuario.
Administrar carpetas
Permite crear, editar, mover y eliminar carpetas.
Ver auditoría de conexiones
Permite acceder al registro de conexiones.
Ver auditoría de operaciones
Permite acceder al registro de administración.
Seguridad de la red
Le permite administrar la configuración del firewall.
Instalador de dispositivos
Le permite administrar dispositivos dentro de un dominio específico.
Acceso interactivo
Le permite interactuar con el dispositivo remoto como visor y/o con derechos de lectura y escritura.
Ver el escritorio
Únicamente permite ver el
Escritorio remoto
, sin realizar ninguna interacción.
Interactuar con el escritorio
Permite una interacción completa con el
Escritorio remoto
.
Acceso a la red (VPN)
Permite activar VPN y el acceso a subredes. El acceso a subredes se puede filtrar mediante la aplicación de políticas de firewall.
Paso a través (serie + USB)
Permite utilizar una función de paso serie (esta opción está sujeta a la activación de la VPN).
Leer archivos remotos
Permite leer archivos desde el sistema remoto a través de la sección
Explorador
de la herramienta
Acceso interactivo
.
Escribir archivos remotos
Le permite escribir archivos en los sistemas remotos a través de la sección
Explorador
de la herramienta
Acceso interactivo
.
Chat
Permite usar el chat a través de la sección
Escritorio remoto
en la herramienta
Acceso interactivo
.
Sistema y procesos
Le permite acceder al visor de procesos remotos y posiblemente reiniciarlos si es necesario a través del botón
Finalizar proceso
de la herramienta
Acceso interactivo
.
OBSERVACIÓN: Consulte Acceso interactivo para obtener más información sobre esta herramienta.
OBSERVACIÓN:
Aunque a un perfil de administrador se le conceden los permisos
Acceder a cuentas de usuario
y
Administrar cuentas de usuario
, no se le permite cambiar ni quitar permisos de usuario.
OBSERVACIÓN: Los usuarios que poseen el permiso
Administrar cuentas de usuario
pueden cambiar la contraseña de otros usuarios a través de la sección
Explorador
Vista de dominio
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal