Registro de Runtime

FactoryTalk® Remote Access
Runtime para IPC deben estar registrados en un dominio. Este registro permite su gestión y posibilita la conexión remota. Las conexiones remotas se pueden establecer al elegir las opciones de
Acceso interactivo
o
VPN
dentro de
FactoryTalk® Remote Access
Manager
UBIQUITY Manager
.
El procedimiento de registro de dominio puede variar en función del sistema operativo.
Una vez que Runtime esté instalado y en ejecución en el dispositivo remoto, proceda como se indica a continuación para conectarse:

Registro de Windows Runtime

  1. Haga clic en el icono de Windows Runtime. El panel Windows Runtime mostrará la sección
    Conexión de red
    .
    OBSERVACIÓN: Consulte Instalación y configuración de Windows Runtime para obtener información sobre cómo iniciar Runtime.
  2. Haga clic en
    Conectar
    y espere hasta que se establezca una conexión.
  3. Si el dispositivo remoto aún no está registrado en ningún dominio, Windows Runtime muestra un ID con una contraseña que se usa para el registro del dispositivo en el dominio.
  4. Para registrar el Runtime del dispositivo remoto, inicie sesión en
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    con una cuenta de usuario con derechos de administración.
  5. Acceda a la sección
    Explorador
    Vista de dominio
    , abra la carpeta donde desea guardar el dispositivo remoto, haga clic en el botón
    Agregar recurso
    (
    signo más en un círculo
    ) y, a continuación, seleccione
    Agregar dispositivo
    .
  6. Seleccione
    Agregar dispositivo de forma remota
    e introduzca el ID del dispositivo remoto y la contraseña obtenidos al seleccionar
    Conectar
    en el panel de Windows Runtime (consulte el paso 3).
  7. Seleccione
    Guardar
    . El dispositivo recién registrado recibe el nombre
    <Sin nombre>
    en la carpeta seleccionada anteriormente y debe cambiarle el nombre.
  8. Cambie el nombre del dispositivo.

Registro de Ubuntu 22 Runtime

  1. Cuando Runtime se esté ejecutando, conéctese a la infraestructura de red de
    FactoryTalk® Remote Access
    introduciendo los siguientes comandos:
    cd /opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Runtime/bin FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --connect
  2. Si Runtime necesita unirse a una organización o dominio, una vez que Runtime esté conectado a la infraestructura de red de
    FactoryTalk® Remote Access
    , ejecute el comando:
    FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --getAnonymousID
  3. Se mostrarán el ID y la contraseña utilizados para unirse a la organización/dominio.
  4. Acceda a
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    y a la sección
    Explorador
    Vista de dominio
    y abra la carpeta donde desea almacenar el dispositivo remoto, haga clic en el botón
    Agregar recurso
    (
    signo más en un círculo
    ) y, a continuación, seleccione
    Agregar dispositivo
    .
  5. Seleccione
    Agregar dispositivo de forma remota
    e introduzca el ID del dispositivo remoto y la contraseña obtenidos siguiendo el procedimiento descrito en el paso 2.
  6. Seleccione
    Guardar
    . El dispositivo recién registrado recibe el nombre
    <Sin nombre>
    en la carpeta seleccionada anteriormente y debe cambiarle el nombre.
  7. Cambie el nombre del dispositivo.

Identificación de hardware

Tras su primera conexión a la red, Runtime almacena su identidad en el disco del dispositivo en un archivo denominado
auth.bin
. La ubicación de este archivo depende del sistema utilizado, como se indica en la siguiente tabla.
Runtime para dispositivos de terceros
Sistema
Ruta de acceso
Windows 10
C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Identity
Linux Ubuntu 22
/opt/FactoryTalk_Remote_Access/Identity/
OBSERVACIÓN:
No es posible transferir el archivo de identidad de un dispositivo a otro copiando el
auth.bin
archivo. Sin embargo, puede crear una copia de seguridad del archivo y restaurarlo después de desinstalar y volver a instalar el sistema operativo o Runtime.
El único escenario en el que no se puede restaurar el archivo de identidad es cuando se reemplaza el disco. En este caso, el dispositivo se reconoce como una máquina diferente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal