Validar la configuración
Valide la configuración de las variables de su entorno.
- Acceda al directorioRemoteAccess_Compose.OBSERVACIÓN: Véase Descomprima los componentes de la carpeta de instalación.
- Para validar su configuración, escribadocker compose {-f <compose-file>} config
- Abra e inspeccione los archivos de Docker Compose que definen los servicios Setuphost y Runtime para la aplicación Runtime:
- Runtime solo con RDP:docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml config
- Runtime solo con VPN:docker compose -f compose.yml -f compose.vpn.yml config
- Runtime con RDP y VPN:docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml -f compose.vpn.yml config
Entregue su opinión