- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Objekte aus einer CSV-Datei erstellen
Erstellen Sie mithilfe eines Entwurfszeitskripts in Ihrem Projekt Objekte basierend auf einer
CSV
-Datei.Voraussetzungen
- Beziehen oder bereiten Sie eineCSV-Datei vor, die Informationen über Objekte enthält, die Sie in das Projekt importieren möchten.TIPP: DieCSV-Datei ist Teil des Beispielprojekts. Sie können dieCSV-Datei auch einzeln von folgendem Speicherort herunterladen: alarms.csv
- Objekte aus einer CSV-Datei erstellen
- Wählen Sie in derProjektansichtdie OptionAlarmImporteraus.
- Wählen Sie inEigenschaftennebenAbsoluteResourceUridie OptionDurchsuchenaus.
- Wählen Sie eineCSV-Datei aus, die Informationen über Objekte enthält.Wählen Siealarms.csv.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufAlarmImporterund wählen Sie dannImportAlarms Ausführenaus.
- Variablen werden in den OrdnerModellimportiert.
- Alarme werden in den OrdnerAlarmeimportiert.
Rückmeldung geben